This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCT8329EVM:批量上传

Guru**** 2454880 points
Other Parts Discussed in Thread: MCT8329EVM, MCT8329A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1356119/mct8329evm-bulk-upload

器件型号:MCT8329EVM
主题中讨论的其他器件: MCT8329A

寄存器完成后、如何使用用于大容量 PCB 的 EVM 工具对 MCT8329芯片进行编程?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Prabhat:

    您可以使用与 常见问题解答中所示的设置类似的设置、即通过 I2C 对 MCx BLDC 电机驱动器进行编程。 除了将外部 MCU 连接到 MCT8329A、您可以使用 J9的 MCU 侧连接、将 MCT8329EVM 上的 MCU 连接到另一 PCB 上的 MCT8329A。  

    此致、

    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢快速回复、我验证后会恢复。