我一直在使用 DRV10983-Q1 IC、我正在尝试将电机转速控制在"Open to Close Loop Threshold"设置指定的范围内。 我已选中"关闭环路禁用"复选框。 虽然可以提高电机的开环速度、但我发现很难在电机运行时降低速度。 请提供有关为什么我无法降低由"Open to Close Loop Threshold"选项设置的开环速度的见解? 非常感谢您提供任何帮助。 谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我一直在使用 DRV10983-Q1 IC、我正在尝试将电机转速控制在"Open to Close Loop Threshold"设置指定的范围内。 我已选中"关闭环路禁用"复选框。 虽然可以提高电机的开环速度、但我发现很难在电机运行时降低速度。 请提供有关为什么我无法降低由"Open to Close Loop Threshold"选项设置的开环速度的见解? 非常感谢您提供任何帮助。 谢谢!
尊敬的 Anirudha:
一旦电机达到开环中设置的阈值速度、便保持不变。 如果您想使用不同的速度进行测试、则停止并重新开始使用新的开环速度基准。
请记住、这是一个开环、其中盲目驱动电机、如果我们需要控制速度、则需要闭环。
Closed Loop Disable 选项用于调试目的、为了了解电机、我们首先在开环中旋转电机、然后在闭环中进行调优。
谢谢、此致、
文卡塔德里
您好 Venkatadri:
谢谢你的答复。
我想以接近失速的速度运行 BLDC 电机、而"Startup setting"中的"Open to Close Loop Threshold"选项提供了通过 DRV10983Q1 IC 在开环中盲目运行电机的方法。
在设置 EEPROM Programming5寄存器中的 ShadowRegEn (第12位)并修改 CONFIG4寄存器中的 Opt2ClsThr[4]字段后、我能够设置开环速度。 电机旋转时、我可以提高开环速度、但无法降低。
我只是想确认 在电机旋转时是否可以降低开环速度。 如果没有、为什么?
我期待您的答复。
谢谢。此致、
阿尼鲁达·拉姆