This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV10983-Q1:启动设置-开至闭环阈值

Guru**** 2454880 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV10983-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1352411/drv10983-q1-startup-setting---open-to-close-loop-threshold

器件型号:DRV10983-Q1

我一直在使用 DRV10983-Q1 IC、我正在尝试将电机转速控制在"Open to Close Loop Threshold"设置指定的范围内。 我已选中"关闭环路禁用"复选框。 虽然可以提高电机的开环速度、但我发现很难在电机运行时降低速度。  请提供有关为什么我无法降低由"Open to Close Loop Threshold"选项设置的开环速度的见解? 非常感谢您提供任何帮助。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anirudha:

    一旦电机达到开环中设置的阈值速度、便保持不变。 如果您想使用不同的速度进行测试、则停止并重新开始使用新的开环速度基准。

    请记住、这是一个开环、其中盲目驱动电机、如果我们需要控制速度、则需要闭环。

    Closed Loop Disable 选项用于调试目的、为了了解电机、我们首先在开环中旋转电机、然后在闭环中进行调优。

    谢谢、此致、

    文卡塔德里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Venkatadri:

    谢谢你的答复。

    我想以接近失速的速度运行 BLDC 电机、而"Startup setting"中的"Open to Close Loop Threshold"选项提供了通过 DRV10983Q1 IC 在开环中盲目运行电机的方法。

    在设置 EEPROM Programming5寄存器中的 ShadowRegEn (第12位)并修改   CONFIG4寄存器中的 Opt2ClsThr[4]字段后、我能够设置开环速度。 电机旋转时、我可以提高开环速度、但无法降低。

    我只是想确认  在电机旋转时是否可以降低开环速度。 如果没有、为什么?

    我期待您的答复。

    谢谢。此致、

    阿尼鲁达·拉姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anirudha:

    我将在本周结束之前回复您。

    谢谢、此致、

    文卡塔德里