This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8304:可用于驱动低速三相 BLDC 电机的最低 PWM 频率

Guru**** 2454880 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8304

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1356357/drv8304-minimum-pwm-frequency-useable-for-driving-a-low-speed-3-phase-bldc-motor

器件型号:DRV8304

您好!

我们想知道可用于 DRV8304 38V 三相智能栅极驱动器的最小 PWM 频率。

数据表 SLVSE39B–2017年11月–2018年7月修订、指定的最大频率为200kHz、并提供了45KHz 的示例。

但没有提到最小可用范围。

例如、对于 开关频率约为200Hz 的低速 BLDC 三相电机-是否可以使用  DRV8304?

我期待很快收到您的回复。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Francois:

    数据表中未列出特定的"最小"PWM 频率、但由于扭矩纹波和电机控制效率较低、可能不建议在极低频率(例如低于1kHz)下运行。 在更典型的范围(20kHz 及以上)内运行通常是降低声学噪声和提高电机整体性能的最佳选择。

    此致、

    亚拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yara:

    感谢您提供快速且有帮助的答复。

    但是、我认为我在以下复制的文档 TI TIDUE42–2018年2月参考设计- DRV8304、第14页中找到了具体答案。

    PWM 周期和 PWM 频率之间存在混淆、后者不是通常的定义"频率= 1/ 周期"。

    "3.1.2.2.1 PWM_周期
    PWM_PERIOD 参数设置 Timer_B0的捕捉和比较寄存器0中的值。 为
    Timer_B0被初始化为以16MHz 时钟运行。 使用公式7来计算 PWM 频率。

    TIMER_A0 PWM 配置为上升/下降模式。

    PWM 频率(Hz)= 16 MHz /((2 x PWM_PERIOD)- 1)

    例如、PWM_PERIOD = 400、PWM 频率≈20kHz。"

    我相信这是我的问题的答案-即使 PWM 频率高于20kHz、我们也可以使用低速电机。