您好!
我们想知道可用于 DRV8304 38V 三相智能栅极驱动器的最小 PWM 频率。
数据表 SLVSE39B–2017年11月–2018年7月修订、指定的最大频率为200kHz、并提供了45KHz 的示例。
但没有提到最小可用范围。
例如、对于 开关频率约为200Hz 的低速 BLDC 三相电机-是否可以使用 DRV8304?
我期待很快收到您的回复。
此致。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Yara:
感谢您提供快速且有帮助的答复。
但是、我认为我在以下复制的文档 TI TIDUE42–2018年2月参考设计- DRV8304、第14页中找到了具体答案。
PWM 周期和 PWM 频率之间存在混淆、后者不是通常的定义"频率= 1/ 周期"。
"3.1.2.2.1 PWM_周期
PWM_PERIOD 参数设置 Timer_B0的捕捉和比较寄存器0中的值。 为
Timer_B0被初始化为以16MHz 时钟运行。 使用公式7来计算 PWM 频率。
TIMER_A0 PWM 配置为上升/下降模式。
PWM 频率(Hz)= 16 MHz /((2 x PWM_PERIOD)- 1)
例如、PWM_PERIOD = 400、PWM 频率≈20kHz。"
我相信这是我的问题的答案-即使 PWM 频率高于20kHz、我们也可以使用低速电机。