请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8316C 主题中讨论的其他器件:DRV8316、
您好!
您能解释一下从 DRV8316转换到 R EVM [带 DRV8316 R 电机驱动器 DRV8316]至 IC CT EVM [带 DRV8316 CT 电机驱动器 IC?
我的理解是,我们应遵循以下程序:
- 移除现有(默认) DRV8316R 电机驱动器 IC
- 安装新的(订购:等待交付) DRV8316C T 电机驱动器 IC
- 移除 R9、R10、R11、R12 [电阻器]
- 对于我们的应用、连接到 AGND (不确定如何连接) R40/R45 (VBK = 3.3V)和 R37/R42 (PWM 模式= 6x)