This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8316C:与 DRV8316xEVM 集成

Guru**** 2454880 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8316, DRV8316C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1354713/drv8316c-integration-with-drv8316xevm

器件型号:DRV8316C
主题中讨论的其他器件:DRV8316

您好!

您能解释一下从 DRV8316转换到 R EVM [带 DRV8316 R 电机驱动器 DRV8316]至 IC CT EVM [带 DRV8316 CT 电机驱动器 IC?

我的理解是,我们应遵循以下程序:

  • 移除现有(默认) DRV8316R 电机驱动器 IC
  • 安装新的(订购:等待交付) DRV8316C T 电机驱动器 IC
  • 移除 R9、R10、R11、R12 [电阻器]
  • 对于我们的应用、连接到 AGND (不确定如何连接) R40/R45 (VBK = 3.3V)和 R37/R42 (PWM 模式= 6x)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    我认为 EVM 的原理图可能有助于回答您的问题、

    您可以在 TI.com: https://www.ti.com/tool/DRV8316REVM 上找到硬件文件

    请告诉我这是否解答了您的问题

    此致、

    亚拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还测量了各种 R37-R45焊盘的连接性[和电阻]、  与 R42-R46相关的最底部的焊盘似乎 连接到了 AGND。  

    因此、对于 VBK  = 3.3V 和 PWM 模式= 6x (例如)、跳线需要分别安装在 R45和 R42上- R40和 R37保持开路(即没有焊盘到焊盘跳线)。  

    现在很明显(问题已解决)、但现在需要外包返工/重新配置、因为更换40引脚电机驱动器 IC 需要 特定的 设备/工具。