This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8434AEVM:drv8432dkdevm 用户手册

Guru**** 2454880 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8434AEVM, MCT8329EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1350693/drv8434aevm-drv8432dkdevm-user-manual

器件型号:DRV8434AEVM

您好!

我想使用 drv8432dkdevm 来驱动无刷电机、但却找不到我必须将哪些引脚用于 PWM 信号。

所以我搜索了 drv8432dkdevm 的手册,但我没有找到它的任何地方。

我可以从哪里下载它?

(我需要在论坛的此处添加器件型号、但它仅接受 DRV8434AEVM。 但我想使用 DRV8432AEVM)

我是否需要发送 PWM 信号和反相信号来驱动电机? 还是只能使用 PWM 信号?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Maik、

    这看起来是否正确?   

    EVM 用户指南:DRV8432EVM 电机驱动评估板

    e2e.ti.com/.../DRV8432EVM-User-Guide.pdf

    如果您驱动的是无刷(BLDC)电机、我强烈建议您查看我们的 BLDC 产品系列 。  DRV8432器件也已停产、因此您日后将无法订购该器件。   

    此致!

    雅各布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 手册看起来很正确。

    我已经在 esp32上以 c 编写了一个程序、可以创建 PWM-Sinus-信号、并希望通过此板驱动 BLDC 电机。

    有一个针对 U、V W 和3个反相信号的 PWM 信号。 我真的不需要反相信号是正确的吗?

    手册中只显示了 PWM_A、PWM_B 和 PWM_C。

    在手册中有一个显示连接器引脚的电路图。 PWM 从引脚15连接至引脚17。

    是左上方引脚1上的引脚和右下方引脚15上的引脚,还是连接编号如何?

    我是否需要在 引脚1上输入5V、在引脚30上输入5V?

    为什么您不推荐此电机电路板? 我想把它用于我的假设。 第一个目标是只 使电机运行。

    谢谢...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Maik、

    一些关于 BLDC 控制的资源:   

    我想这些教您的知识比关于 BLDC 驱动器的知识要多。   

    它需要一些挖掘、但我找到了此 EVM 的电路板文件:  https://www.ti.com/tool/download/SLOC273/ e2e.ti.com/.../sloc273.zip

    将其解压缩、然后打开 Schematic PDF 获取电路图。

    您为什么不能为电机推荐此主板是否有原因?

    这是一款非常旧且已停产的器件、而且我们拥有许多性能更好的 BLDC 驱动器。  您是否计划实施 FOC 或一些奇特的东西?  旋转 BLDC 电机的最快路径是使用无传感器 BLDC 器件、  例如 www.ti.com/.../MCT8329EVM。   

    同样仅供参考、我们的 EVM 设计为与 Web GUI 一起进行产品测试。  如果您需要将低成本微控制器与 BLDC 电机结合使用的最简单方法、我会查找与 Arduino 兼容的 BLDC 电机驱动器。  我过去亲自使用过 SimpleFOC 板。  TI 电机驱动器 EVM 也可以使用、但与业余 BLDC 驱动器相比、它们体积大且价格昂贵。  

    此致!

    雅各布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的帮助、Jacob、

    第一个目标是对微控制器进行编程 以使电机旋转。

    也许在未来、它必须做更复杂的事情、但目前只旋转电机和调节电机转速是可以的。

    我是否正确解释了引脚?

    我应该在哪里输入5V 电源(+5和接地)?我应该在哪里连接 PWM 信号和来自微控制器的接地?

    为什么会有多个接地和+5V 输入?

    谢谢...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Maik、

    在哪里应该连接5V 电源(+5和接地)?我应该在哪里连接 PWM 信号和来自微控制器的接地?

    5V 和绿色螺钉绞盘上的 GND。  5V 进入 PVDD、GND 打开至 GND。   

    PWM 信号可以进入橙色测试点 PWMA、PWMB 等、或者如您所示出现在带状电缆接头上。  为了确认引脚是否正确、我会使用万用表测试测试测试测试点和接头引脚之间的导通性、例如测量 PWMC 和接头上的引脚17之间的导通性。  

    我认为您的引脚图不正确。  请参阅用户指南中的 PCB 布局-您可以跟踪从橙色测试点到接头的信号。 请查看下图、我在其中使用红笔跟踪 PWM A/B/C 到其引脚  

    为什么有多个接地和+5V 输入?

    更多栅极驱动器。  这些带状电缆上的电缆通常非常小、通常为26-30AWG。  28AWG 导线电流额定值大约为1.4A。  如果将它们并联、您可以大致累加额定电流、因此两根导线的电流为2.8A、等等。  5V 电压轨不需要超过1.4A 的电流、但安全性会比抱歉更高。   

    此致!

    雅各布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。 这真的对我有帮助。

    因此我会连接

    - 12V 至 GVDD 和 GND

    -电机功率0-52V 至 PVDD

    -微控制器的 PWM 输出1到 PWMA-Testpoint

    微控制器的 PWM 输出2到 PWMB-测试点

    -微控制器的 PWM 输出3到 PWMC-测试点

    -微控制器的 GND-PIN 是否进入 电路板上的任何 GND-pin ?  

    微控制器在引脚上只有一个40mA 输出。

    我是否需要每个 相位都有正 PWM 信号和反 PWM 信号?

    该电机具有三相 U、V、W

      

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Maik、

    - 12V 至 GVDD 和 GND

    -电机功率0-52V 至 PVDD

    -微控制器的 PWM 输出1到 PWMA-Testpoint

    微控制器的 PWM 输出2到 PWMB-测试点

    -微控制器的 PWM 输出3到 PWMC-测试点

    [/报价]

    看起来不错。  

    -微控制器的 GND-PIN 是否接至 电路板上的任意 GND-pin?  [/报价]

    微控制器的引脚处仅具有40mA 输出。
    [/quote]

    这将绰绰有余、我们的引脚通常采用1mA

    我是否需要每个 相位都有正 PWM 信号和反 PWM 信号?

    该电机具有三相 U、V、W

    [/报价]

    我不确定的方向、就会进入 BLDC 换向。  遗憾的是、我真的只知道有刷直流电机和步进电机驱动。  您可以看到我之前链接的部分应用手册。  我知道、您还需要 BLDC 电机的位置反馈、通常需要在 BLDC 电机的 PCB 上使用2个霍尔传感器来检测电机轴的位置。  然后、您可以应用梯形或正弦控制方案。   

    此致!

    雅各布  

    [/quote][/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 我设法使输出 A 和 B 运行。

    尽管 PWM_C 引脚已连接、但输出 C 未显示任何曲线。

    输出在示波器上的外观如下:

    输出 C 为零。 也许你有一个想法为什么会发生这种情况?

    也许我必须以不同的方式配置电路板?

    微控制器引脚 直接进入电路板上的 PWM_A、PWM_B 和 PWM_C 引脚、我 没有使用反相的 PWM 引脚。

    谢谢...  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Maik、

    请参阅 DRV84x2数据表: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/drv8412.pdf 

    我认为您需要处于4半桥模式、这里有前两种模式之一:

    此致!

    雅各布