您好!
我想使用 drv8432dkdevm 来驱动无刷电机、但却找不到我必须将哪些引脚用于 PWM 信号。
所以我搜索了 drv8432dkdevm 的手册,但我没有找到它的任何地方。
我可以从哪里下载它?
(我需要在论坛的此处添加器件型号、但它仅接受 DRV8434AEVM。 但我想使用 DRV8432AEVM)
我是否需要发送 PWM 信号和反相信号来驱动电机? 还是只能使用 PWM 信号?
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我想使用 drv8432dkdevm 来驱动无刷电机、但却找不到我必须将哪些引脚用于 PWM 信号。
所以我搜索了 drv8432dkdevm 的手册,但我没有找到它的任何地方。
我可以从哪里下载它?
(我需要在论坛的此处添加器件型号、但它仅接受 DRV8434AEVM。 但我想使用 DRV8432AEVM)
我是否需要发送 PWM 信号和反相信号来驱动电机? 还是只能使用 PWM 信号?
谢谢。
嘿、Maik、
这看起来是否正确?
e2e.ti.com/.../DRV8432EVM-User-Guide.pdf
如果您驱动的是无刷(BLDC)电机、我强烈建议您查看我们的 BLDC 产品系列 。 DRV8432器件也已停产、因此您日后将无法订购该器件。
此致!
雅各布
谢谢。 手册看起来很正确。
我已经在 esp32上以 c 编写了一个程序、可以创建 PWM-Sinus-信号、并希望通过此板驱动 BLDC 电机。
有一个针对 U、V W 和3个反相信号的 PWM 信号。 我真的不需要反相信号是正确的吗?
手册中只显示了 PWM_A、PWM_B 和 PWM_C。
在手册中有一个显示连接器引脚的电路图。 PWM 从引脚15连接至引脚17。
是左上方引脚1上的引脚和右下方引脚15上的引脚,还是连接编号如何?
我是否需要在 引脚1上输入5V、在引脚30上输入5V?
为什么您不推荐此电机电路板? 我想把它用于我的假设。 第一个目标是只 使电机运行。
谢谢...
嘿、Maik、
一些关于 BLDC 控制的资源:
我想这些教您的知识比关于 BLDC 驱动器的知识要多。
它需要一些挖掘、但我找到了此 EVM 的电路板文件: https://www.ti.com/tool/download/SLOC273/ e2e.ti.com/.../sloc273.zip
将其解压缩、然后打开 Schematic PDF 获取电路图。
您为什么不能为电机推荐此主板是否有原因?
这是一款非常旧且已停产的器件、而且我们拥有许多性能更好的 BLDC 驱动器。 您是否计划实施 FOC 或一些奇特的东西? 旋转 BLDC 电机的最快路径是使用无传感器 BLDC 器件、 例如 www.ti.com/.../MCT8329EVM。
同样仅供参考、我们的 EVM 设计为与 Web GUI 一起进行产品测试。 如果您需要将低成本微控制器与 BLDC 电机结合使用的最简单方法、我会查找与 Arduino 兼容的 BLDC 电机驱动器。 我过去亲自使用过 SimpleFOC 板。 TI 电机驱动器 EVM 也可以使用、但与业余 BLDC 驱动器相比、它们体积大且价格昂贵。
此致!
雅各布
嘿、Maik、
在哪里应该连接5V 电源(+5和接地)?我应该在哪里连接 PWM 信号和来自微控制器的接地?
5V 和绿色螺钉绞盘上的 GND。 5V 进入 PVDD、GND 打开至 GND。

PWM 信号可以进入橙色测试点 PWMA、PWMB 等、或者如您所示出现在带状电缆接头上。 为了确认引脚是否正确、我会使用万用表测试测试测试测试点和接头引脚之间的导通性、例如测量 PWMC 和接头上的引脚17之间的导通性。
我认为您的引脚图不正确。 请参阅用户指南中的 PCB 布局-您可以跟踪从橙色测试点到接头的信号。 请查看下图、我在其中使用红笔跟踪 PWM A/B/C 到其引脚

为什么有多个接地和+5V 输入?
更多栅极驱动器。 这些带状电缆上的电缆通常非常小、通常为26-30AWG。 28AWG 导线电流额定值大约为1.4A。 如果将它们并联、您可以大致累加额定电流、因此两根导线的电流为2.8A、等等。 5V 电压轨不需要超过1.4A 的电流、但安全性会比抱歉更高。
此致!
雅各布
非常感谢。 这真的对我有帮助。
因此我会连接
- 12V 至 GVDD 和 GND
-电机功率0-52V 至 PVDD
-微控制器的 PWM 输出1到 PWMA-Testpoint
- 微控制器的 PWM 输出2到 PWMB-测试点
-微控制器的 PWM 输出3到 PWMC-测试点
-微控制器的 GND-PIN 是否进入 电路板上的任何 GND-pin ?
微控制器在引脚上只有一个40mA 输出。
我是否需要每个 相位都有正 PWM 信号和反 PWM 信号?
该电机具有三相 U、V、W
谢谢
嘿、Maik、
- 12V 至 GVDD 和 GND
-电机功率0-52V 至 PVDD
-微控制器的 PWM 输出1到 PWMA-Testpoint
- 微控制器的 PWM 输出2到 PWMB-测试点
-微控制器的 PWM 输出3到 PWMC-测试点
[/报价]看起来不错。
-微控制器的 GND-PIN 是否接至 电路板上的任意 GND-pin? [/报价]是
[/quote]微控制器的引脚处仅具有40mA 输出。这将绰绰有余、我们的引脚通常采用1mA
[/quote][/quote]我是否需要每个 相位都有正 PWM 信号和反 PWM 信号?
该电机具有三相 U、V、W
[/报价]我不确定的方向、就会进入 BLDC 换向。 遗憾的是、我真的只知道有刷直流电机和步进电机驱动。 您可以看到我之前链接的部分应用手册。 我知道、您还需要 BLDC 电机的位置反馈、通常需要在 BLDC 电机的 PCB 上使用2个霍尔传感器来检测电机轴的位置。 然后、您可以应用梯形或正弦控制方案。
此致!
雅各布
嘿、Maik、
请参阅 DRV84x2数据表: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/drv8412.pdf
我认为您需要处于4半桥模式、这里有前两种模式之一:

此致!
雅各布