请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8353RH-EVM 主题中讨论的其他器件:LAUNCHXL-F28027F、
您好! 我的目标是从与 LAUNCHXL-F28027F 电路板上的微控制器(STM32)不同的微控制器传输 PWM 信号。 我最初尝试将 STM32直接连接到 DRV8353RH-EVM 电路板上的 PWM 端口(INHA、INLA、INHB、INLB、INHC、 INLC)、但不幸的是、这种方法未产生期望的结果。 现在、我将探讨使用 STM32生成所需 PWM 信号的替代方法。 非常感谢就如何实现这一目标提供任何指导。