This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8353RH-EVM:在没有 LAUNCHXL-F28027F 的 DRV8353RH-EVM 上驱动 PWM

Guru**** 2454880 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F28027F, DRV8353RH-EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1356890/drv8353rh-evm-drive-pwm-on-drv8353rh-evm-without-launchxl-f28027f

器件型号:DRV8353RH-EVM
主题中讨论的其他器件:LAUNCHXL-F28027F

您好! 我的目标是从与 LAUNCHXL-F28027F 电路板上的微控制器(STM32)不同的微控制器传输 PWM 信号。 我最初尝试将 STM32直接连接到 DRV8353RH-EVM 电路板上的 PWM 端口(INHA、INLA、INHB、INLB、INHC、 INLC)、但不幸的是、这种方法未产生期望的结果。 现在、我将探讨使用 STM32生成所需 PWM 信号的替代方法。 非常感谢就如何实现这一目标提供任何指导。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    撒母耳、你好!

    让我看看、看看我们是否有任何有用的指南可用于将其他 MCU 与我们的 EVM 配对。 在平均时间内、您能告诉我您的意思是什么、但却无法实现预期的结果? 使用 STM32时有什么不同?

    此致、

    亚拉