This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8323:栅极电阻器选择

Guru**** 2454880 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8316C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1351948/drv8323-gate-resistor-selection

器件型号:DRV8323
主题中讨论的其他器件:DRV8316C

亲爱的先生,亲爱的 MS

我正在实施新的电机驱动器部分。

目前我有以下要求:

最大24V、1A、2A /故障。

功率级使用 BUK6D56-60E。 这些晶体管的总栅极电荷为7.5nC、

在我看来、30 mA 必须选择20/FET 栅极驱动器电流。

我希望电阻器的运行速度要快得多、并且希望使用栅极电阻器来减慢它们的运行速度。

我们要求处于 SOR 范围内、但也必须处于允许的 EMC/EMI 范围内。

该值必须优于普通家庭的限值。

 TI 建议使用的栅极电阻器是什么?

此致

马丁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    感谢您的提问。 我的目标是在本周结束前提供回复。

    此致!
    阿克沙伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    想知道您是否考虑了我们用于此应用的集成 MOSFET 驱动器。 与此类似的低功耗应用将是使用 DRV8316C 等集成 MOSFET 驱动器的理想时机。

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/drv8316c.pdf

    如果您想进行控制集成(梯形/FOC)、那么我们可以提供同样适用的 MCx 产品系列。

    此致!
    阿克沙伊