请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8323 主题中讨论的其他器件:DRV8316C
亲爱的先生,亲爱的 MS
我正在实施新的电机驱动器部分。
目前我有以下要求:
最大24V、1A、2A /故障。
功率级使用 BUK6D56-60E。 这些晶体管的总栅极电荷为7.5nC、
在我看来、30 mA 必须选择20/FET 栅极驱动器电流。
我希望电阻器的运行速度要快得多、并且希望使用栅极电阻器来减慢它们的运行速度。
我们要求处于 SOR 范围内、但也必须处于允许的 EMC/EMI 范围内。
该值必须优于普通家庭的限值。
TI 建议使用的栅极电阻器是什么?
此致
马丁