团队、您好!
请告诉我们在哪里可以找到 DRV8353的生产日期代码和批号信息?
我们在数据表中找不到它。 是否还有其他要查找的位置?
非常感谢
约瑟夫
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Sorry...seems 我们说的不是同一种语言;-)
示例:
例如、如何保证此零件的可跟踪性? 
或
"27F S526 G4"如何转换为
或
该印迹如何帮助我进行追溯 ?
如果可以通过压印来跟踪这些部件、 我能做到吗? /是否有 相应的规范/说明?
如果无法从压印号中获得这三个值中的任何一个/批次编号/生产日期代码/卷盘编号、请清楚说明。
其他问题: 卷带上的日期编码是如何编码的?
示例: 我收到的最早的数据用日期代码"2422"标识、我们于2022年11月将其组装在一起。
我们目前正在装配的最新产品编码为"2336"。 我如何解码它?
此致
迈克尔