This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8353:日期代码和批号信息

Guru**** 1549780 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8353
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1355562/drv8353-datecode-and-lotnumber-information

器件型号:DRV8353

团队、您好!
请告诉我们在哪里可以找到 DRV8353的生产日期代码和批号信息?

我们在数据表中找不到它。 是否还有其他要查找的位置?

非常感谢

约瑟夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Josef、

     生产日期代码和 LTC 使用卷带包装材料。 此信息也基于 IC 封装顶部的代码。

    DRV8353有什么问题?

    此致!
    阿克沙伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akshay:  
    我非常熟悉如何 在数据表中找到印迹说明信息。 但 DRV8353没有发生这种情况。  

    如果我已将 DRV8353放在了成品中、只能 请参阅铭文 ,不是 LOT/DATECCODE/RELE 信息。  此信息可以通过印迹代码恢复吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    具体问题:我们 因互换性 损坏的 GDU 而将多个 DRV8353发送到了我们的测试设施。 Nowbody 发送了可追溯性信息(批次、日期代码、卷盘号)、因此他们只能知道 压印代码。
    那么、同样的查询:我们如何使用/解释/ 跟踪组件上的压印信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Micheal、

    让我来咨询我们的产品团队、了解这一点。 我的目标是在本周结束前提供反馈。

    此致!

    阿克沙伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Micheal、  

    我们可以从 LTC 共享生产日期代码。 这就是您要找的器件吗?

    此致!
    阿克沙伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sorry...seems 我们说的不是同一种语言;-)


    示例:  
     例如、如何保证此零件的可跟踪性?



    "27F S526 G4"如何转换为  

    该印迹如何帮助我进行追溯

    如果可以通过压印来跟踪这些部件、 我能做到吗? /是否有 相应的规范/说明?

    如果无法从压印号中获得这三个值中的任何一个/批次编号/生产日期代码/卷盘编号、请清楚说明。

    其他问题: 卷带上的日期编码是如何编码的?

    示例: 我收到的最早的数据用日期代码"2422"标识、我们于2022年11月将其组装在一起。

    我们目前正在装配的最新产品编码为"2336"。 我如何解码它?  

    此致

    迈克尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Micheal、

    我将与产品团队进行核实、目的是提供反馈。

    此致!

    阿克沙伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很好、谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Michael:

    27F 是器件的年份、月份和站点(2022、第7个月(七月)、Carsem)。

    S526是批次追踪代码。 我们可以对此进行解码、但您将无法实现。 请让现场代表在这一问题上与我们联系以获得更多支持。

    XX (G4)用于识别引线式或无引线封装

    请您发送生产日期代码的图片吗?

    此致!
    阿克沙伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供的信息。
    正如我之前所通知的,我没有任何其他信息,除了印字代码。
    因此,每当我需要具体的可检查性信息时,我都会联系现场代表。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Michael:

    明白了。 不用客气。

    此致!

    阿克沙伊