This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8718-Q1:OT_WD_AGD

Guru**** 2454880 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8718-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1354597/drv8718-q1-ot_wd_agd

器件型号:DRV8718-Q1

大家好、

我的客户使用 DRV8718-Q1、但他们发现:

1 DRV8718-Q1处于睡眠状态、然后在持续全局故障条件下唤醒、SDO 输出值为0xE14F。 持续报告 OT_WD_AGD 故障。 导致 DRV8718在唤醒后无法运行。
2、通过逻辑分析仪分析、发现当 CS 拉为高电平时、MCU 通过 SPI 发送初始化指令。 但是、DRV8718没有任何响应。

...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Colt、

    [quote userid="530355" url="~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1354597/drv8718-q1-ot_wd_agd 当 CS 被拉高时、MCU 通过 SPI 发送初始化指令。 但是、DRV8718没有响应。

    他们需要遵循数据表中指定的 SPI 数据格式和时序图。  写入/读取器件时、nSCS 应为低电平。  

    此致!

    雅各布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

      当  MCU 通过 SPI 发送初始化指令时、CS 被拉至低电平。 ,该 Δ t 后、CS 会设置为高电平。

      我们发现当 DRV8718醒过来时、 MCU 通过 SPI 以 SPI 的数据格式发送初始化指令。 但是、DRV8718没有任何响应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们想知道预驱唤醒的顺序是否有要求?需要进行哪些操作,包括各操作的间隔时间?  操作包括Nsleep拉高,SPI使能,预驱初始化,故障清除(需要清除哪些故障)等
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob:

    下面是有关客户的答复和问题的摘要。

    1 当  MCU 通过 SPI 发送初始化指令时、CS 被拉至低电平。 ,该 Δ t 后、CS 会设置为高电平。

      他们发现、当 DRV8718醒过来时、 MCU 通过 SPI 以 SPI 数据格式发送初始化指令。 但是、DRV8718没有任何响应。

    2 客户想知道是否需要订购8718唤醒? 需要执行哪些操作、包括每次操作之间的间隔? 操作包括休眠提升、SPI 启用、8718初始化、故障清除(需要清除这些故障)等  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, Jacob,

    这个问题有什么进展吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Colt、卓、

    是否满足 t_wakeup 规格:

    nSLEEP 变为高电平后等待1ms、然后开始发送 SPI 命令。 这是在 EVM 上还是在他们自己的电路板上发生?

    这是否在多个电路板上发生?

    以下是 EVM 软件、供参考:

    DRV8718S-Q1EVM 评估板| TI.com

    此致!

    凯尔蒂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的答复。 我们将查看参考。

    我们将 Nsleep 设为高电平。 然后等待一段时间发送 SPI 命令。 时间为0ms、10ms 或20ms。

    此问题发生在我们自己的电路板上。

    此外,在什么情况下会报告 AGD 故障?请提供示例帮助。

     谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的卓先生:

    您能否分享一下电路板原理图?

    以下是寄存器映射说明:

    您是否使用任何 AGD 功能?  

    此致!

    凯尔蒂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的卓先生:

    任何相关更新。

    此致!

    凯尔蒂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Keerthi;

    原理图附在后。 我们不使用 AGD 相关寄存器、它们都是默认值。

    监控 SPI 通信数据。 发现当8718唤醒时、发送的数据8718没有回复。

    唤醒后、有大约10个帧、之后可以正常回复

    请在上方确认。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的卓先生:

    让我回顾一下这个、明天就会提供最新情况。

    此致!

    凯尔蒂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的卓先生:

    只是为了检查一下、您是否已确认多个 DRV8718-Q1器件和多个电路板副本上发生了这种行为?

    您的0ms/10ms/20ms 等待时间都在看门狗时间范围内、因此不应是看门狗触发 OT_WD_AGD 故障、但可能值得读取该寄存器进行确认。   

    此致!

    雅各布