大家好、
我的客户使用 DRV8718-Q1、但他们发现:
1 DRV8718-Q1处于睡眠状态、然后在持续全局故障条件下唤醒、SDO 输出值为0xE14F。 持续报告 OT_WD_AGD 故障。 导致 DRV8718在唤醒后无法运行。
2、通过逻辑分析仪分析、发现当 CS 拉为高电平时、MCU 通过 SPI 发送初始化指令。 但是、DRV8718没有任何响应。
...
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我的客户使用 DRV8718-Q1、但他们发现:
1 DRV8718-Q1处于睡眠状态、然后在持续全局故障条件下唤醒、SDO 输出值为0xE14F。 持续报告 OT_WD_AGD 故障。 导致 DRV8718在唤醒后无法运行。
2、通过逻辑分析仪分析、发现当 CS 拉为高电平时、MCU 通过 SPI 发送初始化指令。 但是、DRV8718没有任何响应。
...
嘿、Colt、
[quote userid="530355" url="~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1354597/drv8718-q1-ot_wd_agd 当 CS 被拉高时、MCU 通过 SPI 发送初始化指令。 但是、DRV8718没有响应。他们需要遵循数据表中指定的 SPI 数据格式和时序图。 写入/读取器件时、nSCS 应为低电平。


此致!
雅各布
您好、Jacob:
下面是有关客户的答复和问题的摘要。
1 当 MCU 通过 SPI 发送初始化指令时、CS 被拉至低电平。 ,该 Δ t 后、CS 会设置为高电平。
他们发现、当 DRV8718醒过来时、 MCU 通过 SPI 以 SPI 数据格式发送初始化指令。 但是、DRV8718没有任何响应。
2 客户想知道是否需要订购8718唤醒? 需要执行哪些操作、包括每次操作之间的间隔? 操作包括休眠提升、SPI 启用、8718初始化、故障清除(需要清除这些故障)等
尊敬的 Colt、卓、
是否满足 t_wakeup 规格:
![]()
nSLEEP 变为高电平后等待1ms、然后开始发送 SPI 命令。 这是在 EVM 上还是在他们自己的电路板上发生?
这是否在多个电路板上发生?
以下是 EVM 软件、供参考:
![]()
此致!
凯尔蒂