This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8316:电流检测时序行为

Guru**** 2452610 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8316

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1346361/drv8316-current-sense-timing-behaviour

器件型号:DRV8316

对于 DRV8316、我的理解是它具有带集成 ADC 的低侧电流检测功能。 DRV8316是在低侧 MOSFET 启用并保持电流时对电流进行采样、还是微控制器必须在正确的时间对电流检测输出进行采样? 当低侧 MOSFET 关断时、电流检测输出是降至零还是保持 MOSFET 导通时记录的值?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Reuben:  

    感谢您的提问!  

    请允许我进一步探讨这一当前的意义,并在本周之前作出答复。  

    此致、

    -约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Reuben:  

    对于此问题的沟通出现延迟、我深表歉意。  

    请允许我在接下来的两天内作出答复。

    此致、

    -约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Reuben:

    根据我的理解、DRV8316放大器不断地对电压进行采样、MCU ADC 必须解读生成的电压输出、并将输出反映为测量值、这不仅仅是 MOSFET 开启时最后一次主动测量。   

    读取的 ADC 值是否与预期的电机相位输出不匹配?  

    此致、

    -约书亚