This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8434:不同速度下的非平滑运动和失真电流波形

Guru**** 2668435 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1357866/drv8434-non-smooth-motion-and-distorted-current-waveform-at-different-speeds

器件型号:DRV8434

您好!  

我正在使用 DRV8434PWPR 驱动器来驱动具有1/64微步进的双极两相步进电机、适用于一个摄像头。  

平移电机驱动时的峰值电流为1.6A。 盘电机的速度在0.4度/秒至960度/秒之间变化。  

低速时、我看到 图像开始移动时的运动不平滑、一小段时间后图像看起来就会停止。

在此期间、我不断给出 PWM 信号、但运动似乎在很短的时间内停止。 这是不是由  

过零误差? 根据我的测量结果、过零持续时间大约为70毫秒。

另外、对于更高的速度、电流图会 失真、并且电机开始发出噪声。 我正在使用 Toff = 7微秒的智能调优动态衰减。   

下面是电机电流的示波器波形(最高速度下和最低速下的过零)

谢谢。

İrem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Irem:

    感谢您提供电机电流的波形、它对您非常有帮助。  您能否尝试使用较低的电流来驱动它? 我认为您为此电机使用了过高的电流、反电动势无法处理它。  在给定速度下、较低的电流通常可使步进电机获得更好的结果。  

    https://www.planetanalogue.com/tips-and-tricks-for-testing-and-debugging-stepper-motors/ 

    智能调优动态衰减应该会为您提供最佳结果、但您也可以尝试其他模式。   

    此致!

    雅各布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob:

    我尝试降低电流、但这并没有解决我的问题。 电流波形仍然失真。  

    我曾尝试过低速慢速衰减模式、但运动情况仍然相同。

    İrem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Irem:

    "在低速时、我看到 图像开始移动时运动不平滑、一小段时间后图像看起来就会停止。" -可能是由于电机对正弦驱动器电流的非线性响应造成的。 我想所有步进电机都对正弦电流具有非线性响应、但其中一些更好、而另一些更差。

    "另外、对于更高的速度、电流图会 失真、电机开始发出噪声。" 可能是由低速电动机谐振引起的。

    我会尝试以下方法:

    -将电机电流峰值保持在其额定电流以下,

    尝试不同的衰减模式,

    -尝试更换电动机,最好是一个与保持扭矩的定位扭矩比较低的电机。 您能不能分辨

    您目前是否使用(电机数据表)?

    -尝试使用修改后的正弦电流、TI 一些具有"可定制微步进分度器表"的新驱动器、您也可以使用 MCU 来控制驱动器电流(具有 PWM 输入的驱动器)、

    -使用三相步进电机,

    -使用闭合位置回路的两相步进电机与编码器,

    -使用 BLDC 电机与编码器,

    最后三个方案将更难或/和昂贵。

    此致、

    格雷戈尔茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Irem:

    您能否在1A 满量程电流下尝试1/4 ustep 的快速衰减并与我们分享波形? 此外、您运行的速度(pps)是多少? 您是否在使用我们的 EVM?  

    此致、
    卡兰