您好!
我正在使用 DRV8434PWPR 驱动器来驱动具有1/64微步进的双极两相步进电机、适用于一个摄像头。
平移电机驱动时的峰值电流为1.6A。 盘电机的速度在0.4度/秒至960度/秒之间变化。
低速时、我看到 图像开始移动时的运动不平滑、一小段时间后图像看起来就会停止。
在此期间、我不断给出 PWM 信号、但运动似乎在很短的时间内停止。 这是不是由
过零误差? 根据我的测量结果、过零持续时间大约为70毫秒。
另外、对于更高的速度、电流图会 失真、并且电机开始发出噪声。 我正在使用 Toff = 7微秒的智能调优动态衰减。
下面是电机电流的示波器波形(最高速度下和最低速下的过零)
。 

谢谢。
İrem