This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCT8329EVM:系统状态3中的功率和电流读数

Guru**** 2451970 points
Other Parts Discussed in Thread: MCT8329A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1358970/mct8329evm-power-and-current-readings-in-system-status-3

器件型号:MCT8329EVM
主题中讨论的其他器件:MCT8329A

您好、TI 团队、

我只对 SYS_STATUS3中提供的信息有一个简短的问题、我知道必须将 DC_BATT_POW 除以64并将 DC_BUS_CURR 除以256、 我的问题更多地与给定的值是 IC 消耗的功率还是整个 EVM 消耗的功率有关。  

很抱歉,如果这是一个微不足道的问题。


此致、
西蒙·卡尔维尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simon、

    我需要一些时间来检查这一点。 我明天会和你一起回来的。

    此致、

    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simon、

    DC_BUS_CURR 和 DC_BATT_POW 是对 连接到 VM 引脚的电源所提供的电流和功率的估算。 对于 EVM、这些值将包括提供给电机、外部3个半桥和 MCT8329A IC 的电流和功率。 在 EVM 上、MCU 通过 USB 端口或外部连接供电、因此这些电 流通常不包含在 DC_BUS_CURR 和 DC_BATT_POW 值中。

    此致、

    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua、

    我会回来与您讨论这一点、感谢您的快速响应、但是在我做的一些初步测试中、也就是提示这个问题的测试中、ESC 从电源汲取了26W 的功率、但是 sys_status3寄存器中的 DC_BATT_POW 仅指示~4W、 这使我怀疑电机电流没有包括在此估算中。

    此致、

    西蒙·卡尔维尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    需要说明的是、我对 EVM 运行了快速测试。

    此致、

    西蒙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simon、

    运行26W 测量时、相电流 rms 值是多少? DC_BUS_CURR 基于 CSA 测量的电流、在低相电流值时、噪声可能会影响 DC_BUS_CURR 测量的精度。

    为了帮助提高 DC_BUS_CURR 和 DC_BATT_POWER 值的精度、请考虑进行以下硬件更改:  

    1. 将 R45和 R43上的电阻器替换为10 Ω 电阻器、并在 C31上放置一个10uF 电容器。
    2. 我们还建议更改分流电阻器(R44)值或 CSA 增益、以限制 CSA 检测到的范围、使 CSA 检测到的最大值接近或略高于电机最大峰值电流+ 10%。

    此致、

    约书亚