主题中讨论的其他器件:MCT8329A
您好、TI 团队、
我只对 SYS_STATUS3中提供的信息有一个简短的问题、我知道必须将 DC_BATT_POW 除以64并将 DC_BUS_CURR 除以256、 我的问题更多地与给定的值是 IC 消耗的功率还是整个 EVM 消耗的功率有关。
很抱歉,如果这是一个微不足道的问题。
此致、
西蒙·卡尔维尼
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、TI 团队、
我只对 SYS_STATUS3中提供的信息有一个简短的问题、我知道必须将 DC_BATT_POW 除以64并将 DC_BUS_CURR 除以256、 我的问题更多地与给定的值是 IC 消耗的功率还是整个 EVM 消耗的功率有关。
很抱歉,如果这是一个微不足道的问题。
此致、
西蒙·卡尔维尼
您好、Simon、
DC_BUS_CURR 和 DC_BATT_POW 是对 连接到 VM 引脚的电源所提供的电流和功率的估算。 对于 EVM、这些值将包括提供给电机、外部3个半桥和 MCT8329A IC 的电流和功率。 在 EVM 上、MCU 通过 USB 端口或外部连接供电、因此这些电 流通常不包含在 DC_BUS_CURR 和 DC_BATT_POW 值中。
此致、
约书亚
您好、Simon、
运行26W 测量时、相电流 rms 值是多少? DC_BUS_CURR 基于 CSA 测量的电流、在低相电流值时、噪声可能会影响 DC_BUS_CURR 测量的精度。
为了帮助提高 DC_BUS_CURR 和 DC_BATT_POWER 值的精度、请考虑进行以下硬件更改:
此致、
约书亚