请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8876
您好
1.发现故障 DRV8876的 PIN10和 PIN11短路、即 OUT2和 VM 短路、同时测量到 PIN10和 PIN11管的压降也为0。 其它外围电路正常,其它器件未烧坏,更换新器件后系统工作正常
2、故障时间软件记录文件分析:无例外,不能分析故障原因
请参阅文档中的故障信息并帮助确认原因
谢谢!
e2e.ti.com/.../DRV8876QPWPRQ1-Fail-information-list_5F00_.doc