This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8718-Q1:消除 MOSFET

Guru**** 1815690 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8145-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1359928/drv8718-q1-eliminating-the-mosfet

器件型号:DRV8718-Q1

客户希望在使用全桥控制电机时降低成本。

他们希望消除 GHy 和 GLx MOSFET、因为它们不需要电机的反向运行。

那么、它是否可用呢?

此外、我们可以将 GLx/SLx 和 GHy 引脚悬空吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Fabio、

    请给我们留出一天时间来探讨这一个好问题。

    您能否共享其负载分布峰值和连续电流以及电压电平?  我们近期发布了一些他们可能对其感兴趣的具有极高电流(针对集成)的集成式驱动器、请参阅  《采用16mΩ RDS (ON)的 DRV8145-Q1 46A PEAK》。   

    此致!

    雅各布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    客户需要使用多通道来降低成本。 集成成本太高。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯、好的、明白了。   

    您所描述的情况是此器件支持的半桥控制。 我认为不填充未使用的通道不会有任何问题。  但是、我建议使用半桥控制方案、而不是未组装2个 FET 的全桥控制方案。   

    此致!

    雅各布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因为客户担心外部线束短路。

    因此他们需要使用全桥控制方案、只需要节省 MOSFET 成本。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另一个问题是如何连接 GLx/SLx 和 GHY/REAMY 引脚?

    此外、我们可以将 GLx/SLx 和 GHY/引脚悬空吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fabian:

    以下是典型的应用连接:

    我还建议他们查看 EVM 硬件文件:

    DRV8718S-Q1EVM 评估板| TI.com

    此致!

    凯尔蒂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fabian:

    如果他们想要消除 FET 成本、请查看我们的集成器件:

    DRV824x。 DRV14x 系列器件:

    具有集成电流检测和诊断功能的 DRV8243-Q1汽车级半桥驱动器数据表(修订版 C)

    DRV8244-Q1

    DRV8245-Q1

    您能告诉我客户是谁以及他们的应用是什么吗?

    此致!

    凯尔蒂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    客户是 Sunwoda-STLA。 应用车身控制模块。

    我已经升级了所有器件。

    因为客户需要多通道电机驱动器。

    DRV824x 系列比 DRV8718+MOSFET 昂贵得多。

    您能告诉我吗?  

    "如何连接 GLx/SLx 和 GHY/排放引脚?

     我们可以浮动 GLx/SLx 和 GHY/排放引脚吗?"

    因为他们担心  外部线束短路、所以不想使用半桥来控制电机。

    他们仍然希望选择全桥、但消除了两个 MOS。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fabian:  

    未使用的半桥应断开连接并处于高阻态模式:

    此致!

    凯尔蒂