客户希望在使用全桥控制电机时降低成本。
他们希望消除 GHy 和 GLx MOSFET、因为它们不需要电机的反向运行。
那么、它是否可用呢?
此外、我们可以将 GLx/SLx 和 GHy 引脚悬空吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
客户希望在使用全桥控制电机时降低成本。
他们希望消除 GHy 和 GLx MOSFET、因为它们不需要电机的反向运行。
那么、它是否可用呢?
此外、我们可以将 GLx/SLx 和 GHy 引脚悬空吗?
尊敬的 Fabian:
以下是典型的应用连接:
我还建议他们查看 EVM 硬件文件:
此致!
凯尔蒂
尊敬的 Fabian:
如果他们想要消除 FET 成本、请查看我们的集成器件:
DRV824x。 DRV14x 系列器件:
具有集成电流检测和诊断功能的 DRV8243-Q1汽车级半桥驱动器数据表(修订版 C)
您能告诉我客户是谁以及他们的应用是什么吗?
此致!
凯尔蒂
客户是 Sunwoda-STLA。 应用车身控制模块。
我已经升级了所有器件。
因为客户需要多通道电机驱动器。
DRV824x 系列比 DRV8718+MOSFET 昂贵得多。
您能告诉我吗?
"如何连接 GLx/SLx 和 GHY/排放引脚?
我们可以浮动 GLx/SLx 和 GHY/排放引脚吗?"
因为他们担心 外部线束短路、所以不想使用半桥来控制电机。
他们仍然希望选择全桥、但消除了两个 MOS。