请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8702-Q1 团队、您好!
PWM 的分辨率在90%到100%之间是多少?
我们的栅极驱动器中的最小关断时间是否有限制?
我们知道、某些架构在实现90%占空比时会直接跳到100%、但这在某些关键型应用中是如此。
那么、我们有更多关于 DRV8702在90%和100%占空比之间的行为的描述吗?
非常感谢
约瑟夫
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
团队、您好!
PWM 的分辨率在90%到100%之间是多少?
我们的栅极驱动器中的最小关断时间是否有限制?
我们知道、某些架构在实现90%占空比时会直接跳到100%、但这在某些关键型应用中是如此。
那么、我们有更多关于 DRV8702在90%和100%占空比之间的行为的描述吗?
非常感谢
约瑟夫