This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8702-Q1:占空比介于90%和100%之间

Guru**** 2451970 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1361498/drv8702-q1-duty-cycle-between-90-and-100

器件型号:DRV8702-Q1

团队、您好!

 PWM 的分辨率在90%到100%之间是多少?

我们的栅极驱动器中的最小关断时间是否有限制?

我们知道、某些架构在实现90%占空比时会直接跳到100%、但这在某些关键型应用中是如此。

那么、我们有更多关于 DRV8702在90%和100%占空比之间的行为的描述吗?

非常感谢

约瑟夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。 我会在一两天内回复你。

    此致

    森田真也

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该器件没有内部 PWM 发生器。 因此、MCU 提供 PWM 信号、然后 DRV 提供驱动输出。

    输出可提供90-100%占空比。 DRV 将根据 MCU 的 PWM 输入做出反应、以增大/减小输出。

    根据上升/下降时间、来自 MCU 的一些高占空比输入 PWM 将堆叠100%输出。  

    这不是 DRV 的性能。 所有电机驱动器都应具有此行为。  

    此致

    森田真也