您好 TI
当 DRV8714输出正常,输出接地短路/电池短路时,如何诊断该故障?(非离线诊断 )
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 TI
当 DRV8714输出正常,输出接地短路/电池短路时,如何诊断该故障?(非离线诊断 )
添加更多信息
当 DRV8714输出正常时、I SHORT 输出至 GND、DRV8714将进行 OC 保护。 SOX(2.5V,AREF=5V)CSA_DIV_1=AREF / 2 μ A/相对于 PVDD 的 VCP 为10.5V
当 DRV8714输出正常时、I SHORT 输出至 电池 DRV8714将会提供保护。 SOX(0V,AREF=5V)CSA_DIV_1=AREF/2 VCP 相对于 PVDD 为-0.6V
,、2 μ s 似乎 DRV8714所有栅极驱动器都已关闭。 这让我感到困惑。
您好!
感谢您的提问。
此常见问题解答可能会有所帮助。
(+)[常见问题解答] DRV8714-Q1:[常见问题解答] DRV8705/6-Q1、DRV8714/18-Q1离线激动性-电机驱动器论坛-电机驱动器- TI E2E 支持论坛
此致
森田真也
您好
感谢您的答复。
当 DRV8714输出正常时、I SHORT 输出至 GND、DRV8714将进行 OC 保护。 SOX(2.5V,AREF=5V)CSA_DIV_1=AREF / 2 μ A/相对于 PVDD 的 VCP 为10.5V。 我可以使用 VDS_STAT1寄存器来获取哪个 VDS 故障。
当 DRV8714输出正常时、I SHORT 输出至 电池 DRV8714将会提供保护。 SOX(0V,AREF=5V)CSA_DIV_1=AREF/2 VCP 相对于 PVDD 为-0.6V。 我可以 不 使用 VDS_STAT1寄存器获取哪个 VDS 故障。 VDS_STAT1显示全部为0x0。
2 μ s 时、DRV8714,栅极驱动器都闭合。 为什么这些差异?它是否符合预期?
确定
我的公司是 Ponyai,应用是汽车后行李箱风扇。
我仍然感到困惑、对于2、 VDS_STAT1显示全部为0x0。 您意味着仅读取 VDS_STAT1 对于电池短路而言是不够的?
我上传我的原理图。
您好!
感谢您的反馈。 我来补充一些附加到原理图中的建议。
我猜测是在检测到 VDS 保护之前检测到 DRV 其他一些错误/故障。 因此、调试的好方法是检查所有状态寄存器、然后检查是否检测到其他故障。
如果检测到其他电池、我可以说它的保护会在 VDS 保护之前发生。
e2e.ti.com/.../240517_5F00_Ponyai_5F00_DRV8714Q1_5F00_Fan_5F00_SCH_5F00_feedback.pptx
此致
森田真也