This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8714-Q1:当输出开启时、如何诊断输出对地短路/对电池短路故障。

Guru**** 2451970 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1361245/drv8714-q1-how-to-diagnostic-output-short-to-gnd-short-to-battery-fault-when-output-on

器件型号:DRV8714-Q1

您好 TI

当 DRV8714输出正常,输出接地短路/电池短路时,如何诊断该故障?(非离线诊断 )

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    添加更多信息

    当 DRV8714输出正常时、I SHORT 输出至 GND、DRV8714将进行 OC 保护。 SOX(2.5V,AREF=5V)CSA_DIV_1=AREF / 2 μ A/相对于 PVDD 的 VCP 为10.5V

    当 DRV8714输出正常时、I SHORT 输出至 电池 DRV8714将会提供保护。 SOX(0V,AREF=5V)CSA_DIV_1=AREF/2 VCP 相对于 PVDD 为-0.6V

    ,、2 μ s 似乎 DRV8714所有栅极驱动器都已关闭。 这让我感到困惑。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。

    此常见问题解答可能会有所帮助。

    (+)[常见问题解答] DRV8714-Q1:[常见问题解答] DRV8705/6-Q1、DRV8714/18-Q1离线激动性-电机驱动器论坛-电机驱动器- TI E2E 支持论坛

    此致

    森田真也

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。 你给我发了这个文档。 它对于脱机 诊断非常有用 。 但 我想知道如何  在在线时对电池短路进行诊断(drv8714驱动器外部 MOS 输出)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。 请参阅数据表第53页。  7.3.8.8 MOSFET VDS 过流保护(VDS_OCP)。

    当输出短接至 GND 时、将检测到高侧 FET 的 VDS 过流保护。

    当输出短接至 PVDD 时、 将检测到低侧 FET 的 VDS 过流保护。

    此致

    森田真也

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  

    感谢您的答复。

    当 DRV8714输出正常时、I SHORT 输出至 GND、DRV8714将进行 OC 保护。 SOX(2.5V,AREF=5V)CSA_DIV_1=AREF / 2 μ A/相对于 PVDD 的 VCP 为10.5V。 我可以使用 VDS_STAT1寄存器来获取哪个 VDS 故障。

    当 DRV8714输出正常时、I SHORT 输出至  电池 DRV8714将会提供保护。 SOX(0V,AREF=5V)CSA_DIV_1=AREF/2 VCP 相对于 PVDD 为-0.6V。  我可以 使用 VDS_STAT1寄存器获取哪个 VDS 故障。 VDS_STAT1显示全部为0x0。

    2 μ s 时、DRV8714,栅极驱动器都闭合。 为什么这些差异?它是否符合预期?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。 这是我的反馈。

    您能否分享您的公司名称和应用(例如座椅位置调整、滑动门等)

    对于2、可能以某种方式检测到了其他故障。 如果读回 Addr 0x00至0x05、您可以找出检测到的故障。

    您能否分享原理图?

    此致

    森田真也

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    确定

    我的公司是 Ponyai,应用是汽车后行李箱风扇。

    我仍然感到困惑、对于2、 VDS_STAT1显示全部为0x0。 您意味着仅读取 VDS_STAT1 对于电池短路而言是不够的?

    我上传我的原理图。

    e2e.ti.com/.../DRV8714_5F00_SCH.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的反馈。 我来补充一些附加到原理图中的建议。

    我猜测是在检测到 VDS 保护之前检测到 DRV 其他一些错误/故障。 因此、调试的好方法是检查所有状态寄存器、然后检查是否检测到其他故障。  

    如果检测到其他电池、我可以说它的保护会在 VDS 保护之前发生。

    e2e.ti.com/.../240517_5F00_Ponyai_5F00_DRV8714Q1_5F00_Fan_5F00_SCH_5F00_feedback.pptx

    此致

    森田真也

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的坦克你的答复

    我会再试一次。谢谢。