This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8353F:DRV8353FSRTA 功能安全可靠性等级文档

Guru**** 2451970 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8350F, TIDA-00771

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1356939/drv8353f-drv8353fsrta-functional-safety-reliability-ratings-documentation

器件型号:DRV8353F
主题中讨论的其他器件:DRV8350FTIDA-00771

您好、支持团队、

我们 在设计中使用 TI 驱动器芯片 DRV8350F、与您的应用手册 TIDA-00771类似、适用于紧凑型无刷直流电机驱动器。
我们使用紧急关闭功能来断开电机的电源、因此我们放置一个生病安全继电器(已连接)来断开电源与 DRV8350F 逻辑的连接

实现此功能要求所有元件都达到"功能安全"等级。
 电子元件默认故障概率等级(10年)无法为我们提供所需的性能等级 PLL、因此我们需要更高的 MTTFd 等级。  
您能帮助吗? 我们需要此驱动程序的可靠性等级 、这些等级可用于 系统计算性能等级 a
谢谢。
伊塔马·菲马特
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Itamar、

    让我咨询我的团队、然后我将提供反馈。

    此致!

    阿克沙伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Itamar、

    很抱歉耽误你的时间。

    可以在 TI.com 上获取 MTBF/FIT 估算器工具 (链接)。 。 只需在工具中输入器件型号、客户即可获得通过 TI 对分组芯片技术进行的内部可靠性测试计算得出的估计时基故障率。
    有关从时基故障率转换为 MTTF 的情况、请参阅 TI 应用手册的第4节 https://www.ti.com/lit/pdf/spraby3

    如果 您需要基于 SN29500或 IEC62380等行业计算模型的时基故障率、请告知我们。

    此致!
    阿克沙伊