请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8353F 主题中讨论的其他器件:DRV8350F、 TIDA-00771
您好、支持团队、
我们 在设计中使用 TI 驱动器芯片 DRV8350F、与您的应用手册 TIDA-00771类似、适用于紧凑型无刷直流电机驱动器。
我们使用紧急关闭功能来断开电机的电源、因此我们放置一个生病安全继电器(已连接)来断开电源与 DRV8350F 逻辑的连接

实现此功能要求所有元件都达到"功能安全"等级。
电子元件默认故障概率等级(10年)无法为我们提供所需的性能等级 PLL、因此我们需要更高的 MTTFd 等级。
您能帮助吗? 我们需要此驱动程序的可靠性等级 、这些等级可用于 系统计算性能等级 a
e2e.ti.com/.../drv8350f.pdfe2e.ti.com/.../operating_5F00_instructions_5F00_rely_5F00_ossd2_5F00_en_5F00_im0076099-_2800_1_2900_-_2800_1_2900_.pdf
谢谢。
伊塔马·菲马特