This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV10983EVM:CAN't spin 电机

Guru**** 1455930 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV10983
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1360559/drv10983evm-can-t-spin-motor

器件型号:DRV10983EVM
主题中讨论的其他器件:DRV10983

团队、您好!

我尝试使用 DRV10983 EVM 旋转电机、行为如图所示。 EVM 似乎尝试"对齐"、但从不切换到"开始"

附件是视频以及 GUI 中使用的电机配置文件。

谢谢。

穆罕默德

e2e.ti.com/.../EVM-No_5F00_Spin.mp4e2e.ti.com/.../Motor-Config.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想补充一点、即 GUI 会显示 锁定代码0:电流限制。 我尝试其他电机、得到完全类似的结果

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohamed:

    对齐后,它可能会继续开环,请分享 CFG 我将尝试应用基本配置,这可能会起作用。 您能否将电机参数与使用的配置文件共享?

    谢谢、此致、

    文卡塔德里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Venkatadri:

    我已经分享了 CFG、我又分享了。 我已根据调整指南调整为基本启动配置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、上一条消息是误发的。 附件是 CFG。

    相电阻= 1.2欧姆、kT = 16mV/Hz.. 相位磁阻为245uH

    现在、会注意到一个奇怪的行为、EVM 的 VCC、GND、U、V、W 似乎都短路、它们中任何一个之间的电阻几乎为零。 这是突然发生的。

    e2e.ti.com/.../7725.Motor-Config.csv

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohamed:

    是否存在任何可能对器件造成的过应力? 电机是否突然停止?  

    您共享的 CSV 文件显示 kT 为205mV。

    您是否遵循了调优指南来测量参数?

    请参阅调优指南《  DRV10983和 DRV10975调优指南》(修订版 D)(TI.com)

    谢谢、此致、

    文卡塔德里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Venkatadri:

    出于某种原因、在我调整参数并保存 CFG 后、它没有使用新参数进行保存。 我遵循了调优指南、这就是我如何获得在前一条消息中共享的值的方法。 我的所有试验都采用了之前分享的调整参数。 不管怎样、我暂时不得不放弃 DRV10983。 这是我的第二个 EVM 由于不明确的原因而出现故障、并且获得新 EVM 的交付时间非常长、无法保证它最后能够正常工作。 我不能牺牲更多的开发时间。  

    感谢您的支持。

    谢谢