主题中讨论的其他器件:DRV10983
团队、您好!
我尝试使用 DRV10983 EVM 旋转电机、行为如图所示。 EVM 似乎尝试"对齐"、但从不切换到"开始"
附件是视频以及 GUI 中使用的电机配置文件。
谢谢。
穆罕默德
e2e.ti.com/.../EVM-No_5F00_Spin.mp4e2e.ti.com/.../Motor-Config.csv
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
团队、您好!
我尝试使用 DRV10983 EVM 旋转电机、行为如图所示。 EVM 似乎尝试"对齐"、但从不切换到"开始"
附件是视频以及 GUI 中使用的电机配置文件。
谢谢。
穆罕默德
e2e.ti.com/.../EVM-No_5F00_Spin.mp4e2e.ti.com/.../Motor-Config.csv
抱歉、上一条消息是误发的。 附件是 CFG。
相电阻= 1.2欧姆、kT = 16mV/Hz.. 相位磁阻为245uH
现在、会注意到一个奇怪的行为、EVM 的 VCC、GND、U、V、W 似乎都短路、它们中任何一个之间的电阻几乎为零。 这是突然发生的。
e2e.ti.com/.../7725.Motor-Config.csv
谢谢。
尊敬的 Mohamed:
是否存在任何可能对器件造成的过应力? 电机是否突然停止?
您共享的 CSV 文件显示 kT 为205mV。
您是否遵循了调优指南来测量参数?
请参阅调优指南《 DRV10983和 DRV10975调优指南》(修订版 D)(TI.com)
谢谢、此致、
文卡塔德里
尊敬的 Venkatadri:
出于某种原因、在我调整参数并保存 CFG 后、它没有使用新参数进行保存。 我遵循了调优指南、这就是我如何获得在前一条消息中共享的值的方法。 我的所有试验都采用了之前分享的调整参数。 不管怎样、我暂时不得不放弃 DRV10983。 这是我的第二个 EVM 由于不明确的原因而出现故障、并且获得新 EVM 的交付时间非常长、无法保证它最后能够正常工作。 我不能牺牲更多的开发时间。
感谢您的支持。
谢谢