This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV10983EVM:建立闭环控制时出现问题

Guru**** 2451970 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV10983EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1356655/drv10983evm-problems-establishing-closed-loop-control

器件型号:DRV10983EVM

您好!

我一直在尝试利用 DRV10983EVM 来驱动 BLDC 电机、但收效甚微。 我按照 TI (SLOU395D)提供的调优指南来获得电机参数、如下所示:

Rm = 3.1欧姆(相间电阻= 6.2欧姆)

BEMF 常数= 207mV/Hz。

在 GUI 中输入这些数字后、我可以通过选中"闭环禁用"框来控制电机、但一旦取消选中该框、无论电位器的位置如何或通过 I2C 发送的速度命令如何、电机都能以超高的速度旋转。

然后、我开始尝试一些设置、看看能否让它正常工作、并发现通过将 BEMF 常数更改为161mV/Hz、我可以使用电位器和 I2C 命令控制电机转速。 在对齐和开环启动部分期间、评估板绘制~100mA。 此时的唯一问题是、一旦进入闭环、评估板的驱动电流会降至10mA 以下。 一旦我在电机轴上施加负载、电机将在电流达到~30 -50mA 时停止运转。

我正在计划利用此电机驱动器来替代我们某个产品上的某些现有电路、并且现有电路在正常运行期间更接近80 -100mA。 当我在该电路上加载电机时、在电机失速前、电流消耗增加到~500mA、电机扭矩明显增大。

此外、当我在 GUI 的显示选项卡上将极数设置为4 (运行的电机上的极数)时、显示的速度是电机实际转速的许多倍。

有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Micheal、

    我将在本周结束之前回复您。

    谢谢、此致、

    文卡塔德里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只是想触摸一下基站、看看您是否有机会深入了解这一点。 提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Micheal、

    您能给我发送 CFG 文件吗? 此外、您是如何测量 KE 的? 希望您遵循调优指南方法。

    我想了解 CFG 的移交配置、超前角设置。

    谢谢、此致、

    文卡塔德里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Venkatadri,

    请参阅随附的 CFG 文件。 为了测量 KE、我将一个示波器探针连接到了定子引线的2个上、并使用电钻电机旋转电机的轴。 我使用示波器来测量生成波形的频率和振幅。 我认为这是调优指南中概述的方法。

    e2e.ti.com/.../Test-Configuration.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Venkatadri:

    我只是想联系 base、看看 CFG 文件是否通过了确定、以及您是否能够从它中学到任何东西。 我很想使用这个驱动程序、但如果我无法使它正常工作、我就必须坚持使用我拥有的解决方案。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    我只是对 CSV 进行了一些更改。 我不知道电机的 L、因此进行了一些更改

    PWM 频率-我单击了 PWM 频率的两倍  

    开环到闭环-增加到12.8Hz (可能有助于在切换到闭环之前保持动能)

    开环加速度-降低(我们不知道电机的惯性-我们将在电机运行后增加)

    Ke -改回205mV

    交货时间-保持最常见的范围工作220us ,但一旦我们知道 L 我们应该改变这一点。 大 L 电机(大于2mH)需要更长的交货周期。 请验证 L、同时参阅有关提前期调整的调整指南。

    有关超前角调节: 在 DRV10x 无传感器 BLDC 驱动器中调整超前角的应用手册链接(TI.com)

    谢谢、此致、

    文卡塔德里