This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8329AEVM:在评估板上的电流检测不工作

Guru**** 2451970 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8329AEVM, LAUNCHXL-F280049C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1359803/drv8329aevm-current-sense-not-working-on-evaluation-board

器件型号:DRV8329AEVM
主题中讨论的其他器件: LAUNCHXL-F280049C

您好!

我将使用 LAUNCHXL-F280049C 测试 DRV8329AEVM。  我使用一个用于 BLDC 陷阱驱动的示例程序能够使电机旋转、但我在感应相电流时遇到了一个问题。 无论电机相电流如何、DRV8329A 的输出似乎始终卡在0.4V 左右。  请参见下图。   

您能告诉我可能会发生什么情况吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, 

    您是否可以检查 CSAREF 电压、它是否连接到 AVDD?  还是 CSAGAIN 电平?

    您能否在此处展示原理图部分?

    谢谢、此致、

    文卡塔德里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是 TI 评估模块。  此处是原理图 www.ti.com/.../DRV8329AEVM 的链接 我通过更改 J2标题上的跳线尝试了不同的增益设置、但这没有帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, 

    尝试设置 HIZ (最大增益),然后重新确认 CSA REF 是否未悬空,应将其连接到 AVDD。

    电流电平非常低、它小于2A、使用何种 R SHUNT? 因此、请尝试使用最大增益并在示波器上监控 SOA、以更好地采样。  您可以通过放大 PWM 频率刻度来查看。

    谢谢!此致!

    文卡塔德里