请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8329AEVM 主题中讨论的其他器件: LAUNCHXL-F280049C
您好!
我将使用 LAUNCHXL-F280049C 测试 DRV8329AEVM。 我使用一个用于 BLDC 陷阱驱动的示例程序能够使电机旋转、但我在感应相电流时遇到了一个问题。 无论电机相电流如何、DRV8329A 的输出似乎始终卡在0.4V 左右。 请参见下图。
您能告诉我可能会发生什么情况吗?