请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8889-Q1 您好!
我们将使用步进电机驱动器、即 DRV8889A-Q1。 步进电机驱动器的配置如下:
TRQ_DAC = 56.25%
MICROSTEP_MODE = 1/2
SLEW_RATE =µs μ s
DRVOFF 引脚永久接地。
我们的应用中需要满足以下条件:
运行当前800mA
保持电流0mA
当电机处于保持位置时、我们测量了流过线圈的电流、发现电流在30mA 周围。 我们使用 PWM 信号控制 VREF 引脚、当所需的保持电流为0mA 时、占空比值为0。我们的问题是、为什么在 VREF 为0mV 时在线圈上测量30mA。 在步进电机驱动器中是否存在任何限制、或者是否需要特定的驱动器配置才能将保持电流保持在0mA?
谢谢!