This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8889-Q1:保持电流0mA

Guru**** 2451970 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8889-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1365085/drv8889-q1-hold-current-0ma

器件型号:DRV8889-Q1

您好!

我们将使用步进电机驱动器、即 DRV8889A-Q1。 步进电机驱动器的配置如下:

TRQ_DAC = 56.25%

MICROSTEP_MODE = 1/2

SLEW_RATE =µs μ s

DRVOFF 引脚永久接地。

 

我们的应用中需要满足以下条件:

运行当前800mA

保持电流0mA

 

当电机处于保持位置时、我们测量了流过线圈的电流、发现电流在30mA 周围。 我们使用 PWM 信号控制 VREF 引脚、当所需的保持电流为0mA 时、占空比值为0。我们的问题是、为什么在 VREF 为0mV 时在线圈上测量30mA。 在步进电机驱动器中是否存在任何限制、或者是否需要特定的驱动器配置才能将保持电流保持在0mA?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vlad、

    在 DRV8889-Q1中、我们的许多集成步进驱动器电流调节通过模拟闭环 TON 和 tOFF 斩波完成。 即使 VREF = 0V、Itrip 比较器也可能具有有限失调电压、导致出现几个斩波周期、从而在 VREF = 0V 时产生小的电流偏移。 要实现真正的0A 保持电流、我们建议使用 DRVOFF。 谢谢。

    此致、Murugavel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您的澄清。