请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV103 您好!
我在设计中使用了 DRV103H、在布局中、电源焊盘过孔接地、这会对设计的功能产生什么影响吗?
第一个图像是从接地层看出来的。 紫色为 GND,橙色为顶层。 这是它从顶层的外观。 这是它在 PCB 上的样子,器件接地(引脚4)被连接到电源垫(我已经在电路制造商中使用了封装)。
是否应该将电源板与器件接地端(引脚4)隔离?
2.如果电源板与设备接地隔离,是否应该将电源板过孔接地? 还是建立过孔而不连接到任何网络?