This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV103:DRV103 PowerPAD 接地连接

Guru**** 2451970 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1365266/drv103-drv103-powerpad-connection-to-ground

器件型号:DRV103

您好!

我在设计中使用了 DRV103H、在布局中、电源焊盘过孔接地、这会对设计的功能产生什么影响吗?

  第一个图像是从接地层看出来的。  紫色为 GND,橙色为顶层。    这是它从顶层的外观。     这是它在 PCB 上的样子,器件接地(引脚4)被连接到电源垫(我已经在电路制造商中使用了封装)。

是否应该将电源板与器件接地端(引脚4)隔离?

2.如果电源板与设备接地隔离,是否应该将电源板过孔接地? 还是建立过孔而不连接到任何网络?