This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8251A:用于 DRV8251A 的 FMEA

Guru**** 1456330 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8251A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1365107/drv8251a-fmea-for-drv8251a

器件型号:DRV8251A

您好、TI!

我正在从事线圈驱动器的 FMEA 工作。

我只能假设随机引脚短接后出现最坏的情况、因此可能会发生任何情况。 您的评估可以帮助我进行故障诊断、可能已识别的故障已不复存在。

您是否对此 IC 进行了故障评估?

谢谢。

托米克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tomek:

    包括 DRV8251A 在内的所有 TI 器件都具有保护功能、可保护器件免受短路等有害条件的影响。  

    基本保护特性在数据表中提供。  

    具有集成电流检测和调节功能的 DRV8251A 4.1A 有刷直流电机驱动器数据表 

    否、这是一个硬件(GPIO)器件、没有任何用于特定故障识别的寄存器。  

    此致!

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我一直在思考引脚之间出现单随机短缺的情况。 例如、IPROPI 与 VREF 短接。 会发生什么情况?  我没有详细的内部电路设计、很难确定 DRV 输出状态。 我必须假设最坏的情况是线圈通电。

    此致!

    托米克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tomek:

    我们对此器件没有特定的 FMEA。 但是、我建议订购 DRV8215AEVM 并自行进行测试。  

    DRV8251AEVM 评估板| TI.com 

    此致!

    大卫