请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8251A 您好、TI!
我正在从事线圈驱动器的 FMEA 工作。
我只能假设随机引脚短接后出现最坏的情况、因此可能会发生任何情况。 您的评估可以帮助我进行故障诊断、可能已识别的故障已不复存在。
您是否对此 IC 进行了故障评估?
谢谢。
托米克
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Tomek:
包括 DRV8251A 在内的所有 TI 器件都具有保护功能、可保护器件免受短路等有害条件的影响。
基本保护特性在数据表中提供。
具有集成电流检测和调节功能的 DRV8251A 4.1A 有刷直流电机驱动器数据表
否、这是一个硬件(GPIO)器件、没有任何用于特定故障识别的寄存器。
此致!
大卫
尊敬的 Tomek:
我们对此器件没有特定的 FMEA。 但是、我建议订购 DRV8215AEVM 并自行进行测试。
此致!
大卫