This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8462:如果 ATQ_LL 大于零、为什么我始终会获得 CNT_UFLW 标志

Guru**** 2451970 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1364601/drv8462-why-do-i-always-get-the-cnt_uflw-flag-if-atq_ll-is-bigger-than-zero

器件型号:DRV8462

其他参数包括:

ATQ_LRN_CONST1 = 75

ATQ_LRN_CONST2 = 52

ATQ_TRQ_MAX   = 73

ATQ_TRQ_MIN   = 66

ATQ_UL          = 50

ATQ_LL           = 10

使用这些参数、电机始终失速、如果我尝试将 KP、KD 和 ATQ_D_THR 加载到任何值。

哪里可能出现故障?

感谢  Albert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Albert:

     如果 ATQ_CNT 小于 ATQ_LL、则 CNT_UFLW 标志变为1b。 假设您的 ATQ_CNT 为0、

    有关选择 ATQ_TRQ_MIN、ATQ_TRQ_MAX、ATQ_UL、ATQ_LL 的算法和流程图、请参阅器件数据表的第47页

    您在使用什么电机? 我想看看本应用手册中提到失速检测的电机类型之一是否存在以下问题:  使用 DRV8889-Q1进行无传感器失速检测

    您还可以在器件中尝试自动学习停止算法:

    左侧是自动学习2/3:

    此致!

    雅各布  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我使用 Minebea 电机23KM-K046-K21V。

    现在、我从 ATQ_CNT 中读出数据、在长周期内我始终得到0。

    为什么会这样呢?

    数据表中说明、该值应与测量值负载扭矩相关。

    但电机以高负载运行、因此 ATQ_CNT 不应为0。

    最佳阿尔伯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Albert:

    我认为这仍取决于对 AutoTorque 参数的调整。  TRQ_COUNT 会更自动地读取当前输出、但 ATQ_CNT 在针对特定电机进行调优时需要一些帮助。   

    您的 TRQ_COUNT 读数表示什么?   

    是否有可使用我们的 Web GUI 进行测试的 EVM? 可能会使您的调试更轻松、

    此致!

    雅各布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉、PD 控制器驱动程序无法正常工作。

    电机必须驱动膜泵。 因此扭矩几乎是正弦的。

    当我读取 ATQ_CNT 时、我得到的值介于0和115之间。 因此我将 UL 设置为120、将 LL 设置为0。

    泵以恒定的速度运行。 当我在示波器上检查电机电流时、我看到它没有变化。

    我针对 KP 尝试了1至200的值、针对 KD 尝试了0至100的值、针对 ATQ_D_THR 尝试了2至5的值、但电流始终相同。

    这可能会带来问题。

    最佳阿尔伯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。 5月27日星期一是美国的国庆节。 将反馈给专业后勤办公室。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Albert:

    给我另一天的时间、尝试从对此有更多经验的同事那里获得一些帮助。   

    此致!

    雅各布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Albert:

    感谢您分享步进电机和自动扭矩设置信息。 我无法找到有关 Minebea 马达23KM-K046-K21V 的信息。 我找到的最接近的产品是 https://nmbtc.com/parts/23km-k044-00v/。 这是否合理地接近您所使用的电机的规格? 如果不是、请分享其数据表。

    使用的 VM 电压是多少、使用的 VREF 电压是多少-内部还是外部、如果是外部、通过 VREF 引脚使用多少伏特? 自动扭矩最大值和最小电流限制设置是什么? 以及电机运行而不会在终端应用中停止所需的最低电流。 还请分享 A 相或 B 相的电流波形。 谢谢你。

    此致、Murugavel