This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8412:DRV8412相关问题

Guru**** 2451630 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8962, DRV8412

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1366739/drv8412-drv8412-related-issues

器件型号:DRV8412
主题中讨论的其他器件:DRV8962

工具与软件:

您好,

DRV8432使用具有逐周期电流限制模式的并联全桥。 偶尔触发过流保护。 检测到哪个位置进行过流保护? 原理图如下所示:


DRV8432已停止生产。 建议 DRV8962是否符合要求?
3. DRV8412单输出3A、CAN 短路连接输出6A? 有任何推荐的电路吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。 5月27日星期一是美国的国庆节。 将反馈给专业后勤办公室

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jeno、

    Unknown 说:
    1. DRV8432使用具有逐周期电流限制模式的并联全桥。 偶尔触发过流保护。 检测到哪个位置进行过流保护?

    每个 FET 分别具有高侧和低侧 FET 过流保护(OCP)。  通常、如果电流上升过快而导致电流调节无法控制、例如启动浪涌电流、此处会发生 OCP。  很抱歉、如果这没有回答您的问题、您可以重新表述吗?  

    Unknown 说:
    2. DRV8432已停止生产。 建议使用 DRV8962以确保适用性吗?

    请参阅此常见问题解答、具体取决于应用: https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1256603/faq-what-are-the-best-alternate-devices-for-drv8432 

    Unknown 说:
    3. DRV8412单输出3A、CAN 短路连接输出6A? 是否有任何推荐的电路?

    建议将 OC 调节电阻设置为7A OCP 电平。

    请仅使用下表的前5行-我正在积极地更新数据表、以便仅显示其他行。  我们发现该器件在较低 OC 阈值下行为异常、有时会错误地使 OCP 跳闸。   

    此致!

    雅各布