主题中讨论的其他器件:DRV8962、
工具与软件:
您好,
DRV8432使用具有逐周期电流限制模式的并联全桥。 偶尔触发过流保护。 检测到哪个位置进行过流保护? 原理图如下所示:

DRV8432已停止生产。 建议 DRV8962是否符合要求?
3. DRV8412单输出3A、CAN 短路连接输出6A? 有任何推荐的电路吗?
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
嗨、Jeno、
Unknown 说:1. DRV8432使用具有逐周期电流限制模式的并联全桥。 偶尔触发过流保护。 检测到哪个位置进行过流保护?
每个 FET 分别具有高侧和低侧 FET 过流保护(OCP)。 通常、如果电流上升过快而导致电流调节无法控制、例如启动浪涌电流、此处会发生 OCP。 很抱歉、如果这没有回答您的问题、您可以重新表述吗?
Unknown 说:2. DRV8432已停止生产。 建议使用 DRV8962以确保适用性吗?
请参阅此常见问题解答、具体取决于应用: https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1256603/faq-what-are-the-best-alternate-devices-for-drv8432
Unknown 说:3. DRV8412单输出3A、CAN 短路连接输出6A? 是否有任何推荐的电路?
建议将 OC 调节电阻设置为7A OCP 电平。
请仅使用下表的前5行-我正在积极地更新数据表、以便仅显示其他行。 我们发现该器件在较低 OC 阈值下行为异常、有时会错误地使 OCP 跳闸。

此致!
雅各布