This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8718-Q1:SPI 故障时的状态

Guru**** 2451670 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8718-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1366881/drv8718-q1-status-when-spi-failure

器件型号:DRV8718-Q1

工具与软件:

您好、专家:  

当 DRV8718-Q1上出现 SPI 通信故障时、DRV8718-Q1能否保持最新的运行状态?  

例如、其中一个 DRV8718-Q1半桥配置为在运行状态下进行单个高侧开关操作(导通)。 当 MCU 发生故障时、DRV8718 SPI 通信将失败。 DRV8718是否可以在 SPI 故障后使该高侧保持开启?  

谢谢!

温伊登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。 5月27日星期一是美国的国庆节。 将反馈给专业后勤办公室

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。 当发送无效数据而发生 SPI 通信故障时、DRV 将忽略其数据。 因此、DRV 只保持寄存器设置之前已编程。

    此致

    森田真也