请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8718-Q1 工具与软件:
您好、专家:
当 DRV8718-Q1上出现 SPI 通信故障时、DRV8718-Q1能否保持最新的运行状态?
例如、其中一个 DRV8718-Q1半桥配置为在运行状态下进行单个高侧开关操作(导通)。 当 MCU 发生故障时、DRV8718 SPI 通信将失败。 DRV8718是否可以在 SPI 故障后使该高侧保持开启?
谢谢!
温伊登