This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8847:ESD 保护

Guru**** 2451970 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8847

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1367546/drv8847-esd-protection

器件型号:DRV8847

工具与软件:

您的 DRV8847双 H 桥电机驱动器。  需要了解 VM 引脚(引脚12)是否针对 ESD 进行了内部保护。

按照 ANSI/ESDA/JEDEC JS-001、V (ESD)在+/-4000V 下列出

参考的脚注(1)指出"JEDEC 文档 JEP155规定:500V HBM 可实现在标准 ESD 控制流程下安全生产"

V (ESD)额定值与脚注中提到的值之间有何差异?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Larry、您好!

    HBM 是一种组件级应力、用于模拟人体通过器件将累积的静电荷释放到地面的行为。 此测试符合 JEDEC 规范并符合500V 安全制造标准。

    V (ESD)额定值显示了在 JEDEC 规范下引脚可以处理的 ESD 电压。

    静电放电(ESD)(修订版 A) 

    此致!

    大卫