Other Parts Discussed in Thread: DRV8847
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8847 工具与软件:
您的 DRV8847双 H 桥电机驱动器。 需要了解 VM 引脚(引脚12)是否针对 ESD 进行了内部保护。
按照 ANSI/ESDA/JEDEC JS-001、V (ESD)在+/-4000V 下列出
参考的脚注(1)指出"JEDEC 文档 JEP155规定:500V HBM 可实现在标准 ESD 控制流程下安全生产"
V (ESD)额定值与脚注中提到的值之间有何差异?