This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2510-Q1:输入 LPF

Guru**** 2451630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1367295/drv2510-q1-the-lpf-of-input

器件型号:DRV2510-Q1

工具与软件:

您好、E2E

将相关问题与" 如何配置输出正弦波"

我们还阅读了 EVM 用户指南。

同时、我们对 LPF 进行了更改。

我们计划 输入180Hz PWM 信号、并获得180Hz 的正弦波

LPF 设计是否合理?

Br

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    滤波器的布局看起来不错、但我建议将滤波器截止频率降至更接近所需输出频率。  

    此致、
    悉尼诺斯卡特